Si acepta la unidad C: como ubicación para archivos y bases de datos, omita esta sección.
Para instalar la aplicación OAS en una ubicación alternativa de unidad de disco, deberá especificar dicha solución mediante SQL Server Management Studio antes de iniciar la instalación de OAS . La configuración de OAS detecta la presencia de las bases de datos históricas y las instala en esa ubicación.
La siguiente tabla indica las ubicaciones predeterminadas de la aplicación y la base de datos.
Elemento instalado |
Ubicación predeterminada |
---|---|
Aplicación de Metasys Server |
C:\Program Files (x86)\Johnson Controls\MetasysIII on a 64-bit system |
Bases de datos del sistema Metasys1 |
C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL<versión>.MSSQLSERVER\MSSQL\DATA |
Siga estos pasos para crear las bases de datos en una ubicación personalizada. (Para obtener más información sobre cómo cambiar las ubicaciones predeterminadas de la base de datos de SQL Server, consulte este enlace: https://msdn.microsoft.com/en-us/library/dd206993(v=sql.120).aspx).
- Instale la versión del software SQL Server que se recomienda para su sistema operativo y que sea compatible con el software de Metasys en la unidad de disco predeterminada. Para obtener más información, consulte SQL Server Software section in Metasys Server Installation and Upgrade Instructions (LIT-12012162).
- Inicie SQL Server Management Studio. Si su versión del software de SQL Server no tiene Management Studio, puede descargarlo aquí: https://aka.ms/ssmsfullsetup. Inicie sesión como administrador sa de SQL Server, o con una cuenta de usuario de Windows que tenga derechos administrativos para SQL Server. Aparece el Explorador de objetos.
- Utilizando el Explorador de Objetos, haga clic con el botón derecho en el nombre de la instancia de la base de datos y seleccione Propiedades Figura 1.
-
En la ventana de Propiedades, seleccione Configuración de la base de datos. En las ubicaciones predeterminadas de la base de datos, especifique una ubicación personalizada en cada uno de los campos de la ruta: Datos, registro y copia de seguridad. Utilice el botón de búsqueda junto a cada campo de ruta para localizar dónde desea crear la base de datos. Seleccione la misma unidad de disco para cada una.
Figura 1. Ejemplo de definición de ubicaciones de unidades de disco alternativas para bases de datos de SQL Server
- Haga clic en Aceptar y a continuación salga de SQL Server Management Studio.
- Instale la aplicación OAS . El instalador crea las bases de datos de Metasys en la ubicación de la unidad de disco personalizada que especificó en el paso 4.