Desinstalación del software OAS - Metasys - LIT-12013222 - M4-OASSTD-0 - M4-OASSCHRPT-0 - M4-OASSTD-SC3 - M4-OASSTD-SCS - M4-OASHIST-0 - M4-OASPPA-0 - M4-OASMIN-0 - M4-OASSTD-6 - M4-OASMIN-SC3 - M4-OASMIN-SCS - M4-OASMIN-6 - Server - Open Application Server - 12.0

Guía de instalación del Servidor Abierto de Aplicaciones (OAS)

Product
Building Automation Systems > Application Servers > Open Application Server
Document type
Installation Guide
Document number
LIT-12013222
Version
12.0
Revision date
2023-02-07
Product status
Active
Nota: Asegúrese de que el software OAS pueda comunicarse con las bases de datos de SQL Server durante el proceso de desinstalación.
  1. Abra el Panel de Control de Windows.
  2. Abra Desinstalar un Programa/Programas y Características.
  3. Haga clic con el botón derecho del ratón en Metasys Open Application Server y seleccione Desinstalar/Cambiar. Aparece la ventana de configuración Open Application Server Setup.
  4. Si desea conservar la base de datos durante la instalación, desmarque la casilla Remove Databases.
  5. Haga clic en Desinstalar.
  6. Haga clic en Finalizar.