Configuración de tarjetas de red adicionales - Metasys - LIT-12013222 - M4-OASSTD-0 - M4-OASSCHRPT-0 - M4-OASSTD-SC3 - M4-OASSTD-SCS - M4-OASHIST-0 - M4-OASPPA-0 - M4-OASMIN-0 - M4-OASSTD-6 - M4-OASMIN-SC3 - M4-OASMIN-SCS - M4-OASMIN-6 - Server - Open Application Server - 12.0

Guía de instalación del Servidor Abierto de Aplicaciones (OAS)

Product
Building Automation Systems > Application Servers > Open Application Server
Document number
LIT-12013222
Version
12.0
Revision date
2023-02-07
Product status
Active

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Se puede instalar el software OAS en un equipo que tenga varias tarjetas de red. Si su equipo tiene dos o más tarjetas de red, siga los pasos de esta sección para especificar la tarjeta de red utilizada para el software OAS.

Procedimiento

  1. En el menú Inicio, vaya a Panel de control > Sistema y seguridad > Sistema > Administrador de dispositivos. Aparece la ventana Administrador de dispositivos.
    Nota: Si aparece la ventana Control de cuentas de usuario, haga clic en Continuar o en .
  2. Haga clic en el icono para ampliar el elemento Network Adapters.
    • Si solo aparece una tarjeta de red física, omita esta sección.
    • Si aparece más de una tarjeta física de red, vaya al siguiente paso.
  3. Cierre el gestor de dispositivos, Device Manager.
  4. Vuelva al Panel de control y vaya hasta Redes e Internet > Centro de redes y recursos compartidos > Cambiar configuración del adaptador . Aparecen las conexiones de red, Network Connections.
    Nota: Si la barra de menús no aparece en la ventana de las conexiones de red, pulse la tecla Alt.
  5. Navegue a Opciones avanzadas > Configuración avanzada . Aparece el cuadro de diálogo Configuración avanzada.
  6. Con la pestaña Adaptadores y enlaces seleccionada, desactive las opciones del Protocolo de Internet versión 6, si estuvieran seleccionadas. Haga clic en la conexión de red que utilizan los motores de red Metasys. Use los botones de flecha para mover la conexión a la posición superior.
  7. Para guardar los cambios, haga clic en Aceptar.
  8. En la ventana Conexiones de red, haga clic con el botón secundario en la conexión de red que utilizan los motores de red Metasys y haga clic en Propiedades. El cuadro de diálogo Propiedades de conexión de área local se abre.
  9. Haga clic en Protocolo de Internet versión 4 (TCP/IPv4). Haga clic en Propiedades. Aparece el cuadro de diálogo Propiedades del Protocolo de Internet versión 4 (TCP/IPv4).
  10. Haga clic en Opciones avanzadas. Aparece el cuadro de diálogo Configuración avanzada de TCP/IP.
  11. Desmarque la casilla de verificación Métrica automática (si está marcada) y, en el campo Métrica de la interfaz, especifique 1.
  12. Para guardar los cambios, haga clic en Aceptar.
  13. Para asegurar la prioridad de comunicación entre el OAS y los motores de red, repita estos pasos de configuración para todas las demás conexiones de red habilitadas en el servidor. Para la segunda tarjeta activa, y siguientes, aumente el valor métrico de la interfaz en 1 para cada tarjeta. La métrica del número más bajo es la conexión que se prefiere para el tráfico de la red.
  14. Cierre todos los cuadros de diálogo.