Actualización de una instalación OAS existente - Metasys - LIT-12013222 - M4-OASSTD-0 - M4-OASSCHRPT-0 - M4-OASSTD-SC3 - M4-OASSTD-SCS - M4-OASHIST-0 - M4-OASPPA-0 - M4-OASMIN-0 - M4-OASSTD-6 - M4-OASMIN-SC3 - M4-OASMIN-SCS - M4-OASMIN-6 - Server - Open Application Server - 12.0

Guía de instalación del Servidor Abierto de Aplicaciones (OAS)

Product
Building Automation Systems > Application Servers > Open Application Server
Document type
Installation Guide
Document number
LIT-12013222
Version
12.0
Revision date
2023-02-07
Product status
Active
Para garantizar que los dispositivos secundarios aparezcan en el árbol de navegación del Director del Sitio, complete el siguiente procedimiento antes de actualizar el OAS:
  1. Utilizando la herramienta de configuración del sistema (SCT), cargue su sitio en la base de datos de archivos.
  2. Haga una copia de seguridad de su base de datos de archivos.
  3. Obtenga el archivo de instalación de OAS. Cuando se descarga la carpeta del Servidor Abierto de Aplicaciones de Metasys del Portal de Licencias la carpeta contiene dos archivos: un archivo ejecutable y un archivo de datos. Debe guardar el archivo de datos con el archivo ejecutable en la misma carpeta del producto.
    Importante: Si se separan los archivos dentro de la carpeta del producto, la instalación falla.
  4. Aparece un cuadro de diálogo para controlar las cuentas de usuario, User Account Control. Haga clic en .
  5. Aparece la ventana de configuración Metasys Open Application Server Setup. Haga clic en Instalar.
  6. Haga clic en Actualizar. Aparece la pantalla de progreso.
  7. Cuando se complete la instalación, haga clic en Finalizar. Si se le solicita, haga clic en Restart Now.