M-Bus - Metasys - LIT-12013222 - M4-OASSTD-0 - M4-OASSCHRPT-0 - M4-OASSTD-SC3 - M4-OASSTD-SCS - M4-OASHIST-0 - M4-OASPPA-0 - M4-OASMIN-0 - M4-OASSTD-6 - M4-OASMIN-SC3 - M4-OASMIN-SCS - M4-OASMIN-6 - Server - Open Application Server - 12.0

Guía de instalación del Servidor Abierto de Aplicaciones (OAS)

Product
Building Automation Systems > Application Servers > Open Application Server
Document number
LIT-12013222
Version
12.0
Revision date
2023-02-07
Product status
Active

M-Bus (Meter Bus) es una norma europea (EN 13757-3) que se aplica a los medidores eléctricos y térmicos. Estos medidores miden el calor emitido o absorbido por un líquido transmisor de energía en un circuito de intercambio de calor. Se necesita un convertidor de nivel M-Bus para la integración de M-Bus. El convertidor conecta un motor de red a una red M-Bus.