Inicio de las interfaces de usuario - Metasys - LIT-12013222 - M4-OASHIST-0 - M4-OASMIN-0 - M4-OASMIN-6 - M4-OASMIN-SC3 - M4-OASMIN-SCS - M4-OASPPA-0 - M4-OASSCHRPT-0 - M4-OASSTD-0 - M4-OASSTD-6 - M4-OASSTD-SC3 - M4-OASSTD-SCS - Server - Open Application Server - 12.0

Guía de instalación del Servidor Abierto de Aplicaciones (OAS)

Brand
Metasys
Product name
Open Application Server
Document type
Installation Guide
Document number
LIT-12013222
Version
12.0
Revision date
2023-02-07
Product status
Active
Language
Español (España)

Esta sección trata sobre el inicio de las interfaces de usuario que se instalan con el software Metasys Server.

Si desea asegurar el inicio de la interfaz de usuario de SMP con la opción Warning Banner, consulte Metasys Site Management Portal Help (LIT-1201793) para ver detalles sobre cómo habilitar la opción Warning Banner.

Nota: Le recomendamos encarecidamente que no navegue a la interfaz de usuario SMP desde un equipo que ejecute un sistema operativo de clase servidor. De forma predeterminada, la configuración de seguridad mejorada de Windows Internet Explorer está habilitada en los sistemas operativos de clase servidor y puede bloquear la página de descarga del launcher para impedir el acceso al SMP. Abra la interfaz de usuario SMP desde un equipo que no esté ejecutando un sistema operativo de clase servidor.