Configuración de la máquina a virtual para Metasys Server - Metasys - LIT-12013222 - M4-OASHIST-0 - M4-OASMIN-0 - M4-OASMIN-6 - M4-OASMIN-SC3 - M4-OASMIN-SCS - M4-OASPPA-0 - M4-OASSCHRPT-0 - M4-OASSTD-0 - M4-OASSTD-6 - M4-OASSTD-SC3 - M4-OASSTD-SCS - Server - Open Application Server - 12.0

Guía de instalación del Servidor Abierto de Aplicaciones (OAS)

Brand
Metasys
Product name
Open Application Server
Document type
Installation Guide
Document number
LIT-12013222
Version
12.0
Revision date
2023-02-07
Product status
Active
Language
Español (España)

Si está instalando el software Metasys Server en una máquina virtual (VM), verifique lo siguiente antes de comenzar a instalar Metasys:

  • Asegúrese de que la máquina virtual se ejecuta en modo de memoria estática, no dinámica. De lo contrario, pueden producirse problemas operativos con SQL Server.
  • Si está actualizando de un servidor de hardware a una VM, configure la VM Metasys Server con la misma cantidad de memoria que el servidor de hardware, o con al menos 8 GB de memoria.
  • Establezca el tamaño del disco duro como fijo, no dinámico.
  • Si es necesario, añada potencia al procesador de la máquina virtual.
  • En Microsoft Hyper-V, compruebe que la opción Process compatibility en Virtual Machine Setting > Processor > Compatibility no está seleccionada (Figura 1). En algunas CPUs Intel, esta casilla está seleccionada de forma predeterminada.
Figura 1. Configuración de la compatibilidad del procesador en Metasys Server