Condiciones del software - Metasys - LIT-12013222 - M4-OASSTD-0 - M4-OASSCHRPT-0 - M4-OASSTD-SC3 - M4-OASSTD-SCS - M4-OASHIST-0 - M4-OASPPA-0 - M4-OASMIN-0 - M4-OASSTD-6 - M4-OASMIN-SC3 - M4-OASMIN-SCS - M4-OASMIN-6 - Server - Open Application Server - 12.0

Guía de instalación del Servidor Abierto de Aplicaciones (OAS)

Product
Building Automation Systems > Application Servers > Open Application Server
Document type
Installation Guide
Document number
LIT-12013222
Version
12.0
Revision date
2023-02-07
Product status
Active

El uso del software que se encuentra en (o constituye) este producto, o el acceso a la nube, o los servicios alojados aplicables a este producto, si los hubiere, está sujeto a los términos aplicables establecidos en www.johnsoncontrols.com/techterms Su uso de este producto constituye la aceptación de dichas condiciones.