Solicitud de un certificado de servidor - Metasys - LIT-12013222 - M4-OASHIST-0 - M4-OASMIN-0 - M4-OASMIN-6 - M4-OASMIN-SC3 - M4-OASMIN-SCS - M4-OASPPA-0 - M4-OASSCHRPT-0 - M4-OASSTD-0 - M4-OASSTD-6 - M4-OASSTD-SC3 - M4-OASSTD-SCS - Server - Open Application Server - 12.0

Guía de instalación del Servidor Abierto de Aplicaciones (OAS)

Product
Building Automation Systems > Application Servers > Open Application Server
Document type
Installation Guide
Document number
LIT-12013222
Version
12.0
Revision date
2023-02-07
Product status
Active

Procedimiento

  1. En el Panel de control, seleccione Sistema y seguridad > Herramientas administrativas y haga doble clic en Administrador de Internet Information Services (IIS). Aparecerá la pantalla principal de ISS.
  2. En la sección de IIS, en el panel central, haga doble clic en Certificados del servidor. Aparece el panel Certificados del servidor.
  3. En el panel Acciones, haga clic en Crear una solicitud de certificado. Aparece la pantalla Propiedades de nombre distintivo.
  4. Rellene todos los campos del formulario. En Nombre común, especifique el nombre completo del equipo, que puede determinar a partir de Panel de control > Sistema y seguridad > Sistema. El nombre completo también puede incluir un nombre de dominio (por ejemplo, MAIN-ADX.mycorp.com). Haga clic en Siguiente. Aparece la pantalla Propiedades de proveedor de servicios criptográficos.
  5. Seleccione un proveedor de servicio apropiado y la longitud de bits. Haga clic en Siguiente. Aparecerá la pantalla Nombre de archivo.
  6. Haga clic en el botón Examinar (...) para seleccionar una ubicación donde guardar el archivo de solicitud de certificado. Aparece la ventana Especificar un nombre de archivo para guardar.
  7. Escriba un nombre de archivo y haga clic en Abrir. Aparece la ventana Nombre de archivo con el nombre de archivo especificado.
  8. Haga clic en Finalizar. El archivo de solicitud de certificado con extensión .txt se crea en la carpeta seleccionada. Por ejemplo, el archivo de solicitud de certificado para un servidor llamado MAIN-ADX sería MAIN-ADX.txt.
  9. Envíe el archivo de solicitud de certificado al departamento de TI o a la autoridad de certificación para obtener su certificado de confianza. Cuando reciba el archivo, vaya a Completar una solicitud de certificado de servidor para importar el certificado al servidor.