Completar una solicitud de certificado de servidor - Metasys - LIT-12013222 - M4-OASSTD-0 - M4-OASSCHRPT-0 - M4-OASSTD-SC3 - M4-OASSTD-SCS - M4-OASHIST-0 - M4-OASPPA-0 - M4-OASMIN-0 - M4-OASSTD-6 - M4-OASMIN-SC3 - M4-OASMIN-SCS - M4-OASMIN-6 - Server - Open Application Server - 12.0

Guía de instalación del Servidor Abierto de Aplicaciones (OAS)

Product
Building Automation Systems > Application Servers > Open Application Server
Document type
Installation Guide
Document number
LIT-12013222
Version
12.0
Revision date
2023-02-07
Product status
Active

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Para completar una solicitud de certificado para un servidor Metasys o un equipo con SCT:

Procedimiento

  1. En el Panel de control, seleccione Sistema y seguridad > Herramientas administrativas y haga doble clic en Administrador de Internet Information Services (IIS). Aparecerá la pantalla principal de ISS.
  2. En la sección de IIS, en el panel central, haga doble clic en Certificados del servidor. Aparece el panel Certificados del servidor.
  3. En el panel Acciones, haga clic en Completar solicitud de certificado. Aparece la pantalla Especificar respuesta de entidad de certificación.
  4. Utilice el botón Examinar para localizar el certificado que le proporcionó su departamento de TI. Especifique un nombre compatible para el servidor. Seleccione Personal en Seleccione un lugar de almacenamiento para el nuevo certificado si aparece este campo. Haga clic en Aceptar para completar la solicitud de certificado. Aparece la ventana Certificados del servidor que indica que se ha importado el nuevo certificado.
  5. A continuación, es posible que deba vincular el certificado. Consulte Vinculación del certificado de seguridad.