Cambiar Seguridad avanzada habilitada a Falso - Metasys - LIT-12013222 - M4-OASSTD-0 - M4-OASSCHRPT-0 - M4-OASSTD-SC3 - M4-OASSTD-SCS - M4-OASHIST-0 - M4-OASPPA-0 - M4-OASMIN-0 - M4-OASSTD-6 - M4-OASMIN-SC3 - M4-OASMIN-SCS - M4-OASMIN-6 - Server - Open Application Server - 12.0

Guía de instalación del Servidor Abierto de Aplicaciones (OAS)

Product
Building Automation Systems > Application Servers > Open Application Server
Document number
LIT-12013222
Version
12.0
Revision date
2023-02-07
Product status
Active

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

De forma predeterminada, el atributo Advanced Security Enabled del objeto Site está configurado en verdadero, True, para el sistema Metasys instalado o actualizado a la versión 12.0. Este atributo proporciona una capa de seguridad mejorada entre los directores de sitio de Metasys y los dispositivos. Con este atributo configurado en verdadero (predeterminado), los métodos más antiguos de comunicación segura entre el Director de Sitio y sus motores en red se inhabilitan, lo que significa que un Director de Sitio en la versión 10.0 o posterior descarta todos los intentos de comunicación de los motores en red anteriores a la versión 10.0. Esta configuración se aplica a todo el sitio, por lo que si tiene algún motor de red en el sitio que esté ejecutando una versión de Metasys anterior a la versión 10.0, utilice los pasos de esta sección para cambiar este atributo del objeto Sitio a falso False. Puede utilizar SCT (método fuera de línea) o la interfaz de usuario del portal Site Management Portal (método en línea). Para usar el método en línea, siga estos pasos:

Procedimiento

  1. Inicie sesión en a el Portal de administración de centros del Director del sitio.
  2. Abra la vista Vista del sitio para el Director del Sitio.
  3. Con Advanced seleccionado, haga clic en Editar.
  4. Localice el atributo Advanced Security Enabled en la sección Operational Data (Figura 1).
  5. Haga clic en la flecha abajo y seleccione Falso.
    Figura 1. Cambio del atributo Seguridad avanzada habilitada
  6. Haga clic en Guardar. El servidor y los motores de todo el emplazamiento ya no utilizan seguridad avanzada.
  7. Como opción, utilice SCT para cargar el Director de Sitio de forma que este cambio se refleje en el archivo comprimido de la base de datos.
    Nota: Si tiempo después cambia el atributo Seguridad avanzada habilitada de Falso a Verdadero, aparece un mensaje de usuario para indicar que todos los motores en red anteriores a la versión 10.0 están desconectados del sitio porque ya no pueden comunicarse con el Director del sitio mediante seguridad avanzada. No configure Seguridad avanzada habilitada en Verdadero hasta que todos los motores en red se actualicen a la versión 10.0 o posterior.