Antes de instalar OAS, asegúrese de que su sistema cumpla los requisitos mínimos descritos en Tabla 2.
- Obtenga el archivo de instalación de OAS.
- Haga doble clic en el archivo de instalación.
- Aparece un cuadro de diálogo de control de cuenta de usuario. Haga clic en Yes.
- Aparece la pantalla de configuración de Metasys Open Application Server. Haga clic en Install.
- Cuando la instalación haya finalizado, haga clic en Finish. Si se le solicita, haga clic en Restart Now.
Figura 1. Pantalla de instalación de OAS