Instalación personalizada de OAS - Metasys - LIT-12013222 - Server - Open Application Server - 10.1

Guía de instalación del Servidor Abierto de Aplicaciones (OAS)

Product
Building Automation Systems > Application Servers > Open Application Server
Document number
LIT-12013222
Version
10.1
Revision date
2019-09-27

Antes de instalar OAS, asegúrese de que su sistema cumpla los requisitos mínimos descritos en Tabla 2.

  1. Obtenga el archivo de instalación de OAS.
  2. Haga doble clic en el archivo de instalación.
  3. Aparece un cuadro de diálogo de control de cuenta de usuario. Haga clic en Yes. Aparece la pantalla de configuración de Metasys Open Application Server.
  4. Haga clic en Custom. Aparece la pantalla de opciones de personalización.
    Tabla 1. Opciones de configuración de personalización
    Opción de menú Descripción
    SQL Instance El OAS no admite la configuración dividido, por lo que este campo debe dejarse en blanco
    Windows Authentication Si está utilizando la autenticación de Windows en lugar de la autenticación SQL
    Install Path Este campo le permite especificar una ubicación de instalación personalizada
    Reporting El OAS no admite Metasys Advanced Reporting, por lo que este campo debe dejarse en blanco
  5. Haga clic en Install.
  6. Cuando la instalación haya finalizado, haga clic en Restart Now.