Configuración de las opciones de alimentación para las tarjetas de red de OAS - Metasys - LIT-12013222 - Server - Open Application Server - 10.1

Guía de instalación del Servidor Abierto de Aplicaciones (OAS)

Product
Building Automation Systems > Application Servers > Open Application Server
Document number
LIT-12013222
Version
10.1
Revision date
2019-09-27

Procedimiento

  1. En el Panel de control, seleccione Sistema y Seguridad, Sistema, y luego haga clic en Administrador de dispositivos en el panel izquierdo. Si aparece la ventana Control de cuentas de usuario, haga clic en Continuar o en Sí. Aparece la ventana Administrador de dispositivos.
  2. Expanda la opción Adaptadores de red.
  3. Haga clic con el botón derecho en la tarjeta de red y, luego, haga clic en Propiedades.
  4. Seleccione la ficha Administración de energía. Desmarque la opción Permitir que el equipo apague este dispositivo para ahorrar energía.
  5. Haga clic en Aceptar.
    Nota: Si hay más de un adaptador de red en la lista, repita los pasos 3-5 para cada uno de ellos.
  6. Cierre todas las ventanas.