Configuración de las opciones de alimentación para OAS - Metasys - LIT-12013222 - Server - Open Application Server - 10.1

Guía de instalación del Servidor Abierto de Aplicaciones (OAS)

Product
Building Automation Systems > Application Servers > Open Application Server
Document number
LIT-12013222
Version
10.1
Revision date
2019-09-27

Procedimiento

  1. En el Panel de control, seleccione Hardware o Hardware y sonido, a continuación, Opciones de energía. Aparecerá el cuadro de diálogo de las opciones de alimentación.
  2. Seleccione la opción Crear un plan de energía en el panel izquierdo. Si aparece la ventana de control de cuentas de usuario, haga clic en Permitir.
  3. Seleccione el plan Alto rendimiento. Haga clic en Next.
  4. Seleccione un número de minutos para apagar la pantalla o deje el valor predeterminado de 15 minutos. Si tiene la opción Poner el equipo en estado de suspensión, seleccione Nunca. Haga clic en Crear.
  5. Haga clic en la opción Cambiar la configuración del plan para el plan personalizado que acaba de crear y seleccione la opción avanzada Cambiar la configuración avanzada de energía. Aparecerá el cuadro de diálogo de las opciones de alimentación.
  6. Amplíe la opción Disco duro y en el parámetro Apagar disco duro tras, introduzca 0 en el cuadro de diálogo o haga clic en la flecha abajo hasta que aparezca Nunca.
  7. Amplíe la opción de Suspensión y en el parámetro Hibernar tras, seleccione Nunca. Es posible que algunos equipos no proporcionen esta configuración.
    Nota: Si está realizando la instalación en un equipo portátil, es posible que vea más de un cuadro de selección desplegable para el equipo cuando reciba energía y cuando se alimente de la batería. Seleccione Nunca en ambas casillas.
  8. Haga clic en Aceptar para cerrar el cuadro de diálogo de las opciones de alimentación. Cierre todas las ventanas.
  9. En el Panel de control, vaya a Sistema y seguridad > Sistema, y luego seleccione Configuración avanzada del sistema. Haga clic en Continuar o si se le pide su consentimiento. Se abrirá la ventana de propiedades del sistema.
  10. En la pestaña Avanzado, en la sección Inicio y recuperación, haga clic en Configuración. Aparece el cuadro de inicio y recuperación.
    Nota: Si no ve esta selección o casilla, vaya al paso 12.
  11. En la sección Fallo del sistema, seleccione la opción Reiniciar automáticamente.
  12. Haga clic en Aceptar.
  13. Cierre la ventana de propiedades del sistema.