Procedimiento
- En el Panel de control, seleccione Hardware o Hardware y sonido, a continuación, Opciones de energía. Aparecerá el cuadro de diálogo de las opciones de alimentación.
- Seleccione la opción Crear un plan de energía en el panel izquierdo. Si aparece la ventana de control de cuentas de usuario, haga clic en Permitir.
- Seleccione el plan Alto rendimiento. Haga clic en Next.
- Seleccione un número de minutos para apagar la pantalla o deje el valor predeterminado de 15 minutos. Si tiene la opción Poner el equipo en estado de suspensión, seleccione Nunca. Haga clic en Crear.
- Haga clic en la opción Cambiar la configuración del plan para el plan personalizado que acaba de crear y seleccione la opción avanzada Cambiar la configuración avanzada de energía. Aparecerá el cuadro de diálogo de las opciones de alimentación.
- Amplíe la opción Disco duro y en el parámetro Apagar disco duro tras, introduzca 0 en el cuadro de diálogo o haga clic en la flecha abajo hasta que aparezca Nunca.
-
Amplíe la opción de Suspensión y en el parámetro Hibernar tras, seleccione Nunca. Es posible que algunos equipos no proporcionen esta configuración.
Nota: Si está realizando la instalación en un equipo portátil, es posible que vea más de un cuadro de selección desplegable para el equipo cuando reciba energía y cuando se alimente de la batería. Seleccione Nunca en ambas casillas.
- Haga clic en Aceptar para cerrar el cuadro de diálogo de las opciones de alimentación. Cierre todas las ventanas.
- En el Panel de control, vaya a Sistema y seguridad > Sistema, y luego seleccione Configuración avanzada del sistema. Haga clic en Continuar o Sí si se le pide su consentimiento. Se abrirá la ventana de propiedades del sistema.
-
En la pestaña Avanzado, en la sección Inicio y recuperación, haga clic en Configuración. Aparece el cuadro de inicio y recuperación.
Nota: Si no ve esta selección o casilla, vaya al paso 12.
- En la sección Fallo del sistema, seleccione la opción Reiniciar automáticamente.
- Haga clic en Aceptar.
- Cierre la ventana de propiedades del sistema.