Licencias - Metasys - LIT-12013222 - Server - Open Application Server - 10.1

Guía de instalación del Servidor Abierto de Aplicaciones (OAS)

Product
Building Automation Systems > Application Servers > Open Application Server
Document number
LIT-12013222
Version
10.1
Revision date
2019-09-27

OAS requiere una licencia de software para su producto base. Software Manager gestiona las licencias de software de OAS en una máquina. Para obtener información sobre la activación de licencias, consulte la sección Starting a license activation en Software Manager Help (LIT-12012389) .

Pueden obtenerse licencias de las siguientes características adicionales de un OAS:
Licencia de datos históricos

Para generar y retener datos históricos en el repositorio del sistema, se requiere la licencia Metasys Historical Data Add-On. Si no tiene licencia, el usuario del sitio solo tiene acceso a los datos históricos de los últimos siete días, además de cualquier dato adicional del búfer del motor fuera de esos siete días. Cualquier dato antiguo adicional que exceda los límites del búfer del motor no estará disponible de forma permanente. Después de adquirir esta licencia, todos los datos se conservan y están disponibles para el usuario del sitio por tiempo indefinido.

Los datos de tendencias y otros datos históricos están disponibles tanto en la IU de Metasys como en SMP.

Licencia de características de la interfaz de usuario de Metasys

Para habilitar el widget Potential Problem Areas y la función Scheduled Reports, que incluye la capacidad de guardar plantillas de informes, usted necesita la licencia Metasys Potential Problem Areas y la licencia Metasys Scheduled Reports. Si no tiene licencia, estas características no están disponibles en la interfaz de usuario de Metasys.

Monitoreo y comando de API

Para habilitar el monitoreo y comando de API se necesita la licencia Monitoring and Commanding API. Si no tiene licencia, esta función no está disponible.