Solución de problemas en la administración de certificados - Metasys - LIT-12013222 - Server - Open Application Server - 10.1

Guía de instalación del Servidor Abierto de Aplicaciones (OAS)

Product
Building Automation Systems > Application Servers > Open Application Server
Document number
LIT-12013222
Version
10.1
Revision date
2019-09-27

En la siguiente tabla se enumeran las cuestiones de solución de problemas relativas a la gestión de certificados.

Tabla 1. Solución de problemas en la administración de certificados
Mensaje de error o escenario Solución o solución provisional
Cuando se establece el atributo Site Security Level del objeto Site en Encrypted and Trusted y, a continuación se descarga el Director del Sitio, todos los motores en red que dependen del Director del Sitio se modifican para cambiar su atributo de nivel de seguridad del sitio a cifrado y fiable, Encrypted and Trusted. Si un atributo de nivel de seguridad del sitio de un motor en red está configurado en Encrypted and Trusted y no tiene un certificado de confianza, el motor en red no se comunica con el Director del Sitio.

Para resolver este problema:

  1. Inicie sesión en el Portal SMP del motor en red en modo Experto.
  2. Abra la pestaña Focus del objeto del motor en red.
  3. Haga clic en Editar.
  4. Para el atributo Site Security Level, seleccione Encrypted Only.
  5. Haga clic en Save.
  6. Verifique que el motor en red se conecte en línea con el Director del Sitio.