Secuencia de prueba de indicadores LED durante el arranque - Metasys - Dispositivo inalámbrico - Wireless Router Gateway

Guía de instalación del Gateway router inalámbrico

Product
Network and Communications > Gateways and Routers > Wireless Router Gateway
Document type
Installation Guide
Document revision
A
Revision date
2021-07-16
Part number
24-11460-00018

Durante el arranque, el WRG inicia una autocomprobación automática para comprobar que la unidad funciona correctamente. Tras conectarlo a la fuente de alimentación se produce la siguiente secuencia de encendido de los indicadores LED:

  • El LED HEARTBEAT comienza en azul y luego parpadea entre azul y morado durante el funcionamiento normal.
  • El LED FAULT destella durante unos 30 segundos y después se apaga.
  • El LED Wi-Fi permanece apagado hasta que se conecta el dongle Wi-Fi. Cuando se conecta el dongle Wi-Fi, el LED USB correspondiente se enciende y el LED Wi-Fi Activity se enciende, lo que indica que el punto de acceso WRG está habilitado y está esperando un dispositivo. El LED de actividad WiFi parpadea cuando un dispositivo está conectado al punto de acceso.