Funcionamiento del botón de reinicio y descripciones - Metasys - Dispositivo inalámbrico - Wireless Router Gateway

Guía de instalación del Gateway router inalámbrico

Product
Network and Communications > Gateways and Routers > Wireless Router Gateway
Document revision
A
Revision date
2021-07-16
Part number
24-11460-00018

Utilice las siguientes dos funciones de reinicio en el WRG1830 si pierde su contraseña o si desea restaurar la unidad con los valores predeterminados de fábrica:

  • Restablecer los ajustes de red
  • Restablecer los valores predeterminados de fábrica

Utilice las instrucciones de reinicio en Apéndice A: Restablecer los ajustes de red o Apéndice B: Restablecer los valores predeterminados de fábrica según el tipo de reinicio que necesite. Para ambas condiciones de reinicio, se aplica la siguiente información:

  • El botón de reinicio se encuentra en la parte frontal del dispositivo, en la parte superior derecha, por encima del LED FAULT, consulte la Figura 5 y la Figura 6. Para poder llegar al botón de reinicio, utilice un pequeño destornillador o una herramienta parecida.
AVISO
Hay dos orificios de acceso en la parte delantera del WRG1830, si se pulsa el botón equivocado se puede desactivar permanentemente el WRG1830. El botón de reinicio es el botón de la derecha como se muestra en la Figura 1
  • Si el WRG1830 está conectado a la red cuando se pulsa el botón de reinicio, se desconectará de la red.
  • Si mantiene pulsado el botón de reinicio durante nueve segundos, se cancelará el reinicio.
  • Si existe una condición de fallo, el botón de reinicio no funciona.
    Figura 1. Botón Reinicio