Apéndice A: Restablecer los ajustes de red - Metasys - Dispositivo inalámbrico - Wireless Router Gateway

Guía de instalación del Gateway router inalámbrico

Product
Network and Communications > Gateways and Routers > Wireless Router Gateway
Document type
Installation Guide
Document revision
A
Revision date
2021-07-16
Part number
Part No. 24-11460-00018

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

La función Restablecer los ajustes de red restablece la configuración Wi-Fi y Ethernet. Utilice esta función si olvida sus credenciales de conexión.
AVISO
Hay dos orificios de acceso en la parte delantera del WRG1830, si se pulsa el botón equivocado se puede desactivar permanentemente el WRG1830. El botón de reinicio es el botón de la derecha como se muestra en la Figura 1

Para restablecer los ajustes de Wi-Fi y Ethernet, siga estos pasos:

Procedimiento

  1. Mantenga pulsado el botón RESET durante dos segundos. El LED FAULT parpadea lentamente.
  2. Deje de pulsar el botón RESET antes de que transcurran tres segundos. El LED FAULT continúa parpadeando lentamente.
  3. Antes de que transcurran cinco segundos, vuelva a pulsar el botón RESET y suéltelo inmediatamente para confirmar que desea restablecer la configuración de Wi-Fi y Ethernet. Si no pulsa el botón antes de cinco segundos para confirmar, se cancelará la operación de restablecimiento.

Resultados

El SSID Wi-Fi, la contraseña y la configuración Ethernet se restablecerán con los valores predeterminados de fábrica. Los LED dejarán de parpadear durante dos segundos y volverán a funcionar normalmente en función del estado actual del dispositivo.

Consulte la Tabla 2 para obtener más información sobre las designaciones de los LED y el comportamiento del parpadeo.