Características y dimensiones de montaje - Metasys - M4-XPM04060 - M4-XPM09090 - M4-XPM18000 - Field Device - M4-XPM Expansion Module

Guía de instalación de los módulos de expansión M4-XPM

Product
Controls > Expansion Modules > M4-XPM Expansion Module
Document type
Installation Guide
Document revision
Version
Revision date
2021-05-10
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-02147
Figura 1. Parte posterior del módulo de expansión XPM04060 y XPM18000
Figura 2. Parte posterior del módulo de expansión XPM09090
Nota:
  • Las dimensiones de montaje se indican en milímetros en las figuras anteriores.
  • El canal de carril DIN y las abrazaderas de montaje se ilustran en posición extendida.