Aplicaciones de montaje en pared - Metasys - M4-XPM18000 - M4-XPM09090 - M4-XPM04060 - Field Device - M4-XPM Expansion Module

Guía de instalación de los módulos de expansión M4-XPM

Product
Controls > Expansion Modules > M4-XPM Expansion Module
Document type
Installation Guide
Document revision
Version
Revision date
2021-05-10
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-02147

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Para montar un módulo de expansión XPM directamente en una pared o superficie vertical, siga estos pasos:

Procedimiento

  1. Tire de las dos abrazaderas de montaje inferiores hacia fuera y asegúrese de que estén bloqueadas en la posición extendida.
  2. Determine la posición de montaje adecuada en la que se instalará el módulo de expansión. Marque las ubicaciones de los orificios de montaje en la pared utilizando las dimensiones del módulo de expansión indicadas en Características y dimensiones de montaje. O bien, como alternativa, sujete el módulo de expansión contra la pared o la superficie, en una posición de montaje adecuada, y marque las ubicaciones de los orificios a través de las abrazaderas de montaje.
  3. Perfore agujeros en la pared o en la superficie en los lugares marcados, e inserte los anclajes de pared adecuados en los orificios (si es necesario).
  4. Sostenga el módulo de expansión en su sitio, introduzca los tornillos en las abrazaderas de montaje y en los orificios (o anclajes). Apriete con cuidado todos los tornillos.
    Importante: No apriete demasiado los tornillos de montaje. Si están demasiado apretados, se pueden dañar las abrazaderas de montaje.