Instalación - Metasys - M4-XPM18000 - M4-XPM09090 - M4-XPM04060 - Field Device - M4-XPM Expansion Module

Guía de instalación de los módulos de expansión M4-XPM

Product
Controls > Expansion Modules > M4-XPM Expansion Module
Document type
Installation Guide
Document revision
Version
Revision date
2021-05-10
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-02147

Tenga en cuenta las siguientes directrices al instalar un módulo de expansión XPM:

  • Para minimizar los daños causados por las vibraciones y los golpes, transporte el módulo de expansión en su contenedor original.

  • Compruebe que se hayan incluido en el envío todos los componentes del módulo de expansión.

  • Evite que el módulo de expansión se caiga o reciba golpes.