Extracción de la cubierta del módulo de expansión - Metasys - M4-XPM18000 - M4-XPM09090 - M4-XPM04060 - Field Device - M4-XPM Expansion Module

Guía de instalación de los módulos de expansión M4-XPM

Product
Controls > Expansion Modules > M4-XPM Expansion Module
Document revision
Version
Revision date
2021-05-10
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-02147

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Importante: Las descargas electrostáticas pueden dañar los componentes del módulo de expansión. Tome todas las precauciones necesarias para evitar las descargas electroestáticas al realizar tareas de instalación, configuración y mantenimiento a fin de no dañar el módulo de expansión.
Importante: Desconecte todas las fuentes de alimentación del módulo de expansión antes de retirar la cubierta y cambiar la posición de cualquier puente o del interruptor EOL del módulo de expansión. Si no se desconecta la alimentación antes de cambiar un puente o la posición del interruptor EOL , se puede dañar el módulo de expansión y anular cualquier garantía.

La cubierta del módulo de expansión se mantiene en su lugar mediante cuatro pestillos de plástico que se extienden desde la base y encajan en las ranuras del interior de la cubierta de la carcasa.

Para retirar la cubierta del módulo de expansión, complete los siguientes pasos:

Procedimiento

  1. Coloque las yemas de los dedos bajo las dos lengüetas de elevación de la cubierta (Características físicas) en los lados de la cubierta de la carcasa y haga palanca suavemente para separar la parte superior de la cubierta de la base y liberar, finalmente, la cubierta de los dos pestillos superiores.
  2. Gire la parte superior de la tapa para liberarla de los dos pestillos inferiores.
  3. Vuelva a colocar la cubierta situándola en ángulo recto sobre la base y, a continuación, empuje suave y uniformemente la cubierta sobre los pestillos hasta que encajen en la posición de cierre.
    Figura 1. XPM con la cubierta retirada mostrando el interruptor EOL y las posiciones de los puentes (se muestra el modelo XPM09090)