Configuración del interruptor de final de línea (EOL) - Metasys - M4-XPM18000 - M4-XPM09090 - M4-XPM04060 - Field Device - M4-XPM Expansion Module

Guía de instalación de los módulos de expansión M4-XPM

Product
Controls > Expansion Modules > M4-XPM Expansion Module
Document revision
Version
Revision date
2021-05-10
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-02147

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Cada módulo de expansión XPM tiene un interruptor EOL que, cuando se ajusta en posición ON (arriba), define el módulo de expansion como un dispositivo de terminación en el bus. Consulte la figura titulada CGM con la cubierta extraída que permite ver el interruptor EOL y las posiciones de los puentes para conocer la ubicación del interruptor EOL. La posición por defecto del interruptor EOL es OFF (abajo).

Figura 1. Posiciones del interruptor de fin de línea

Para configurar el interruptor EOL en un módulo de expansión, complete los siguientes pasos:

Procedimiento

  1. Determine la ubicación física del módulo de expansión en el bus SA o FC.
  2. Determine si el módulo de expansión debe configurarse como dispositivo de terminación en el bus.
    Nota: Los buses SA y FC tienen diferentes reglas de terminación EOL. Para obtener información detallada sobre las reglas de terminación EOL y los ajustes del interruptor EOL, consulte el boletín MS/TP Communications Bus Technical Bulletin (LIT-12011034) .
  3. Si el módulo de expansión es un dispositivo de terminación en el bus FC, ajuste el interruptor EOL en la posición de encendido. Si el módulo de expansión no es un dispositivo de terminación en el bus, ajuste el interruptor EOL en la posición de apagado.

    Cuando un módulo de expansión está conectado a la alimentación con su interruptor EOL encendido en posición ON, el LED ámbar EOL de la cubierta del controlador se ilumina.