Configuración de una pantalla local - Metasys - M4-XPM18000 - M4-XPM09090 - M4-XPM04060 - Field Device - M4-XPM Expansion Module

Guía de instalación de los módulos de expansión M4-XPM

Product
Controls > Expansion Modules > M4-XPM Expansion Module
Document revision
Version
Revision date
2021-05-10
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-02147

Los modelos XPM no tienen una pantalla integral, pero pueden conectarse a pantalla de controlador local DIS1710. Para obtener información detallada sobre la configuración y el funcionamiento de una pantalla DIS1710 conectada a distancia, consulte el boletín técnico DIS1710 Local Controller Display Technical Bulletin (LIT-12011270).