Configuración de los puentes del lazo de corriente de la entrada universal (UI) - Metasys - M4-XPM18000 - M4-XPM09090 - M4-XPM04060 - Field Device - M4-XPM Expansion Module

Guía de instalación de los módulos de expansión M4-XPM

Product
Controls > Expansion Modules > M4-XPM Expansion Module
Document revision
Version
Revision date
2021-05-10
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-02147
PRECAUCIÓN
  • Riesgo de descarga eléctrica:
  • Desconecte la alimentación del módulo de expansión antes de intentar ajustar los puentes del bucle de corriente de la UI. Si no se desconecta la alimentación, puede producirse una descarga eléctrica.
ATTENTION
  • Mise En Garde: Risque de décharge électrique:
  • Débrancher l'alimentation de l'controller avant tout réglage du UI current loop jumpers. Le non-respect de cette précaution risque de provoquer une décharge électrique.

Los puentes del lazo de corriente de la UI están situados en la placa de circuitos bajo la cubierta del módulo de expansión, cerca de los terminales de entrada universal (Figura 1). Cuando en el software del sistema se define una entrada universal (UI) como una entrada analógica de 4-20 mA, coloque el puente del lazo de corriente de la UI en la posición de Activado (Figura 1).

Figura 1. Posiciones de los puentes del lazo de corriente de la UI

Al colocar el puente del lazo de corriente en la posición de Activado, se conecta una resistencia interna de 100 ohmios a través de los terminales de la UI, lo que mantiene el circuito del lazo de corriente de 4-20 mA incluso cuando se interrumpe o se apaga la alimentación del módulo de expansión.

Importante: Los puentes de bucle de corriente deben estar en la posición Desactivado (por defecto) para todas las UI que no estén configuradas para funcionar como entradas analógicas de 4-20 mA.
Importante: Un puente de bucle de corriente debe estar en la posición de Activado para mantener un lazo de corriente de 4-20 mA cerrado.

Las siguientes tablas identifican los interruptores del lazo de corriente asociados a cada entrada universal de los modelos XPM09090 y XPM04060.

Tabla 1. Etiquetas de las entradas universales y de los puentes del XPM09090
Etiqueta de entrada universal Etiqueta de puente en la placa de circuito

UI-1

J13

UI-2

J14

UI-3

J15

UI-4

J16

UI-5

J17

UI-6

J18

UI-7

J19

Tabla 2. Etiquetas de las entradas universales y de los puentes del XPM04060
Etiqueta de entrada universal Etiqueta de puente en la placa de circuito

UI-1

J10

UI-2

J11

UI-3

J12