Por qué y cuándo se efectúa esta tarea
Los módulos de expansión Metasys son dispositivos maestros en buses MS/TP (FC o SA). Antes de operar los módulos de expansión en un bus, debe establecer una dirección de dispositivo válida y única para cada módulo de expansión del bus. La dirección del dispositivo se establece ajustando las posiciones de los interruptores giratorios de dirección de dispositivo en la parte superior del módulo de expansión.
La siguiente tabla describe las direcciones válidas de dispositivo de los interruptores giratorios para las aplicaciones de bus de comunicaciones.
| Modo comunicación del bus FC | Rango de direcciones válidas para los dispositivos |
|---|---|
|
Comunicación MS/TP por cable |
4–127 Nota: Las direcciones 0-3 están reservadas y no se pueden utilizar en los módulos de expansión.
|
| Comunicación inalámbrica ZFR | 4–127 Nota: Las direcciones 0-3 están reservadas y no se pueden utilizar en los módulos de expansión.
|
La dirección del dispositivo es una dirección decimal que se ajusta mediante tres interruptores giratorios situados en la parte superior del módulo de expansión. El orden de los números es de izquierda a derecha, desde el bit más significativo (MSB) hasta el bit menos significativo (LSB) con el módulo de expansión orientado como se ilustra en la Características físicas. En la siguiente figura, los interruptores están ajustados en 1 2 3, lo que designa la dirección de dispositivo de este módulo de expansión como 123.
La dirección del dispositivo debe coincidir con la dirección del dispositivo definida en la herramienta de configuración del controlador (CCT) en .
Para definir las direcciones de dispositivos en los módulos de expansión XPM, complete los siguientes pasos: