Configuración de las comunicaciones inalámbricas - Metasys - M4-XPM18000 - M4-XPM09090 - M4-XPM04060 - Field Device - M4-XPM Expansion Module

Guía de instalación de los módulos de expansión M4-XPM

Product
Controls > Expansion Modules > M4-XPM Expansion Module
Document revision
Version
Revision date
2021-05-10
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-02147

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Para configurar un módulo de expansión y utilizarlo con el sistema de bus de campo inalámbrico de la serie ZFR183x Pro, complete los siguientes pasos:

Procedimiento

  1. Desconecte la alimentación de 24 VCA del módulo de expansión.
  2. Cablee los terminales de entrada/salida y el bus FC.
    Nota: En aplicaciones de red inalámbrica, no conecte ningún cable al bloque de terminales del bus FC.
  3. Importante: Antes de encender el módulo de expansión, conecte el router del bus de campo inalámbrico ZFR183x Pro al puerto del bus FC (conector modular RJ-12) de la parte frontal del dispositivo.
  4. Asegúrese de que los interruptores giratorios del módulo de expansión estén ajustados en la dirección correcta del dispositivo. Para conocer más detalles sobre la configuración de la dirección de un dispositivo, consulte Configuración de las direcciones de los dispositivos.
  5. Vuelva a conectar la alimentación de 24 VCA al módulo de expansión.

    Para obtener más información sobre el sistema de bus de campo inalámbrico de la serie ZFR Pro, consulte el boletín WRG1830/ FX- ZFR183x Pro Series Wireless Field Bus System Technical Bulletin (LIT-12013553).