Puerto de bus SA/FC - Metasys - M4-XPM18000 - M4-XPM09090 - M4-XPM04060 - Field Device - M4-XPM Expansion Module

Guía de instalación de los módulos de expansión M4-XPM

Product
Controls > Expansion Modules > M4-XPM Expansion Module
Document revision
Version
Revision date
2021-05-10
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-02147

El puerto de bus SA/FC de la parte frontal del módulo de expansión es un conector modular RJ-12 de 6 posiciones que proporciona una conexión para los dispositivos del bus SA o un router inalámbrico ZFR183x Pro, dependiendo del bus en el que esté funcionando el módulo de expansión.

El puerto de bus SA/FC tiene una conexión interna al bloque de terminales del bus SA/FC. Para obtener más información sobre las funciones, valores nominales y requisitos del puerto del bus de comunicaciones, consulte Directrices de cableado del bus de comunicaciones y la alimentación. En la Características físicas se muestra la asignación de clavijas del puerto de bus SA/FC.

Figura 1. Asignación de números de clavija para los puertos de sensor, bus SA y bus FC en los módulos de expansión