Bloques de terminales de entrada y salida - Metasys - M4-XPM18000 - M4-XPM09090 - M4-XPM04060 - Field Device - M4-XPM Expansion Module

Guía de instalación de los módulos de expansión M4-XPM

Product
Controls > Expansion Modules > M4-XPM Expansion Module
Document revision
Version
Revision date
2021-05-10
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-02147

Los modelos XPM tienen bloques de terminales de entrada y salida extraíbles. En los modelos XPM09090 y XPM04060, todos los bloques de terminales de entrada se encuentran en la parte inferior del controlador, mientras que los bloques de terminales de salida se encuentran en la parte superior del módulo de expansión. El XPM18000 solo tiene entradas que se encuentran en la parte superior e inferior del módulo de expansión. Para obtener información sobre el desmontaje de un bloque de terminales, consulte Quitar un bloque de terminales. Para obtener más información sobre las funciones, requisitos y valores nominales del terminal de entrada y salida, consulte Directrices, funciones, valores nominales y requisitos de cableado de los terminales.