Un XPM puede conectarse a un bus de sensor/actuador (SA) o a un bus de controlador de campo (FC), pero no a ambos buses simultáneamente. El bloque de terminales del bus FC/SA es un bloque marrón extraíble, de 4 clavijas, que encaja en un cabezal de clavija montado en la placa.
Cuando conecte el XPM a un bus FC, cablee los bloques de terminales del bus del módulo de expansión, y los otros dispositivos del bus FC en una configuración de cadena utilizando un cable trenzado y blindado de 3 hilos como se muestra en la figura siguiente. Para obtener más información sobre las funciones, valores nominales y requisitos del bloque de terminales del bus de comunicaciones, consulte Directrices de cableado del bus de comunicaciones y la alimentación.
Cuando conecte el XPM a un bus SA, cablee los bloques de terminales del bus del módulo de expansión, y otros dispositivos del bus SA en una configuración de cadena utilizando un cable trenzado y blindado de 4 hilos como se muestra en la figura siguiente. Para obtener más información sobre las funciones, valores nominales y requisitos del bloque de terminales del bus de comunicaciones, consulte Directrices de cableado del bus de comunicaciones y la alimentación.
El terminal PWR/SHD no suministra 15 V CC. El terminal PWR/SHD está aislado y puede utilizarse para conectar (en cadena) los cables de alimentación de 15 V CC en el bus SA o los blindajes de los cables en el bus FC.
El supervisor del bus SA (controladores CGM, CVM, FAC, FEC o VMA) suministra 15 V CC a los dispositivos del bus SA que requieren energía.