Bloques de terminales y puertos de bus - Metasys - M4-XPM18000 - M4-XPM09090 - M4-XPM04060 - Field Device - M4-XPM Expansion Module

Guía de instalación de los módulos de expansión M4-XPM

Product
Controls > Expansion Modules > M4-XPM Expansion Module
Document type
Installation Guide
Document revision
Version
Revision date
2021-05-10
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-02147

Consulte Características físicas para conocer la ubicación de los bloques terminales y de los puertos de bus en el módulo de expansión XPM. Tenga en cuenta las siguientes directrices al cablear un módulo de expansión XPM.