Cableado - Metasys - M4-XPM04060 - M4-XPM09090 - M4-XPM18000 - Field Device - M4-XPM Expansion Module

Guía de instalación de los módulos de expansión M4-XPM

Product
Controls > Expansion Modules > M4-XPM Expansion Module
Document type
Installation Guide
Document revision
Version
Revision date
2021-05-10
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-02147

Tenga en cuenta las siguientes directrices al cablear un módulo de expansión XPM:

PRECAUCIÓN
  • Riesgo de descarga eléctrica:
  • Desconecte la alimentación eléctrica antes de realizar conexiones eléctricas para evitar descargas.
ATTENTION
  • Mise En Garde: Risque de décharge électrique:
  • Débrancher l'alimentation avant de réaliser tout raccordement électrique afin d'éviter tout risque de décharge électrique.
PRECAUCIÓN
  • Riesgo de daños materiales:
  • No aplique corriente al sistema hasta que haya comprobado que todas las conexiones del cableado son correctas. Los cables cortocircuitados o conectados incorrectamente pueden provocar daños permanentes en el equipo.
ATTENTION
  • Mise En Garde: Risque de dégâts matériels:
  • Ne pas mettre le système sous tension avant d'avoir vérifié tous les raccords de câblage. Des fils formant un court-circuit ou connectés de façon incorrecte risquent d'endommager irrémédiablement l'équipement.
Importante: No exceda los valores nominales eléctricos del módulo de expansión. Exceder los valores nominales eléctricos puede provocar daños permanentes en el módulo de expansión e invalidar toda garantía.
Importante: Utilice exclusivamente conductores de cobre. Conecte todo el cableado conforme a las regulaciones nacionales, regionales y locales.
Importante: Las descargas electrostáticas pueden dañar los componentes del módulo de expansión. Tome todas las precauciones necesarias para evitar las descargas electroestáticas al realizar tareas de instalación, configuración y mantenimiento a fin de no dañar el módulo de expansión.

Para obtener información detallada sobre la configuración y el cableado de un bus MS/TP, un bus FC y un bus SA, consulte el MS/TP Communications Bus Technical Bulletin (LIT-12011034)