Aplicación - Metasys - M4-XPM18000 - M4-XPM09090 - M4-XPM04060 - Field Device - M4-XPM Expansion Module

Guía de instalación de los módulos de expansión M4-XPM

Product
Controls > Expansion Modules > M4-XPM Expansion Module
Document revision
Version
Revision date
2021-05-10
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-02147

Los módulos de expansión de E/S de la serie M4 -XPM pueden servir en una de las dos capacidades dependiendo de dónde se instalen en el sistema Metasys. Cuando se instala en el bus de sensor/actuador (SA) de un controlador de equipos, un XPM amplía las interfaces de entrada y salida que se pueden utilizar con ese controlador de equipos. Cuando se instala en el bus del controlador de campo (FC) de un motor de red Metasys , un XPM puede utilizarse como multiplexor de puntos de E/S para apoyar la supervisión y el control de un motor de red Metasys . El multiplexor de puntos también puede ser útil para compartir puntos entre otros controladores de equipo en el bus FC usando conectividad de punto a punto. Los XPM funcionan en un bus RS-485 BACnet MS/TP y están homologados por BACnet Testing Laboratory (BTL) y certificados según el perfil BACnet Smart Actuator (B-SA).