Solución de problemas generales - Metasys - M4‑CVM03050‑0P - M4‑CVE03050‑0P - M4‑CVM03050‑0 - Field Device - M4-CVM VAV Box Controller - 12.0

Guía de instalación de los controladores de caja VAV serie M4-CV

Product
Variable Air Volume > Variable Air Volume Box Controls > M4-CVM VAV Box Controller
Document type
Installation Guide
Document revision
E
Version
12.0
Revision date
2023-04-07
Product status
Active
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-01590
Tabla 1. Solución de problemas
Problema Posible causa y corrección Verificación
El controlador está apagado.
  • El transformador se ha disparado:
    • La alimentación está en el primario del transformador, hay 0 V en el secundario.
  • El disyuntor/fusible se ha disparado:
    • La alimentación está en el primario del transformador, 24 V en el secundario, 0 V en el fusible/disyuntor.
Causa:
  1. El transformador está en cortocircuito.
  2. El sensor alimentado con 24 V CA no está cableado con la misma polaridad que el controlador.
  3. El dispositivo del bus SA no está cableado con la misma polaridad que el controlador.

Correción:

  1. Asegúrese de que la polaridad del terminal COM de ~24 V/ UI-C / COM del BUS SA/+ 15 CC del controlador, los dispositivos auxiliares y las E/S es la misma.
  2. Asegúrese de que los terminales BO-1, BO-2 y BO-3 de las salidas binarias no estén conectados al terminal COM de ~24 V CA, y verifique que los terminales BO-C no estén conectados al terminal HOT de ~24 V CA (estos terminales se alimentan internamente).
  3. Compruebe que el cortocircuito se ha resuelto con un ohmímetro.
  4. Restablezca el disyuntor/fusible o sustituya el transformador.
Nota: Cuando sustituya el transformador, se recomienda sustituirlo por un modelo que utilice un disyuntor rearmable. Un disyuntor facilita la solución de problemas de cableado.
  1. Desconecte el secundario del transformador de 24 V CA.
  2. Utilice un ohmímetro para medir entre HOT de ~24 V y COM: no debe haber ningún cortocircuito.
Nota: Algunas instalaciones requieren que el secundario del transformador esté conectado a tierra. Si este es el caso, verifique que la conexión a tierra sea válida y no esté compartida por varios equipos.

Salida configurable - el modo analógico no es válido:

La salida de 0-10 V está ajustada al 10-100%, pero hay 0 V en los terminales de salida.

La salida está en modo de protección, un estado en el que entra la parte analógica de la salida configurable cuando detecta un problema de cableado. La salida analógica se pone al 0% independientemente del comando siempre que se detecte un fallo de cableado.

Causa:

Hay un desajuste de polaridad en la alimentación entre el dispositivo conectado y la salida configurable.

Correción:

Asegúrese de que las polaridades de COM de ~24 V/CO-C coincidan y que el dispositivo final conectado utilice la misma polaridad.

  1. Mida la salida y verifique que coincida con el comando.
  2. Desconecte el dispositivo conectado y verifique que el valor ordenado esté presente.

Salida configurable - el modo analógico no es válido:

La salida de 0-10 V tiene un desvío no deseado de hasta 1 V.

La referencia del común es incorrecta.

Causa:

El terminal CO-C no está conectado.

Correción:

Conecte el terminal CO-C de la salida configurable al común del dispositivo final conectado.

  1. Mida la salida y verifique que coincida con el comando.
  2. Desconecte el dispositivo conectado y verifique que el valor ordenado esté presente.