Los controladores de equipos Metasys son dispositivos manager en los buses MS/TP (FC o SA). Antes de operar los controladores en un bus, debe establecer una dirección de dispositivo válida y única para cada controlador en el bus.
La siguiente tabla describe las direcciones válidas de dispositivo de los interruptores giratorios para las aplicaciones de bus de comunicaciones.
| Modo comunicación del bus FC | Intervalo de direcciones válidas para los dispositivos |
|---|---|
| Comunicación MS/TP por cable | 4-127 Nota: Las direcciones 0-3 están reservadas y no se pueden utilizar en los controladores de equipos.
|
| Comunicación inalámbrica ZFR Pro | 4-127 Nota: Las direcciones 0-3 están reservadas y no se pueden utilizar en los controladores de equipos.
|
| Comunicación N2 | 1-254 Nota: Las direcciones 0 y 255 están reservadas y no se pueden utilizar en los controladores de equipos.
|
La dirección del dispositivo es una dirección decimal que se ajusta mediante tres interruptores giratorios situados en la parte superior del controlador. Los números se ordenan de izquierda a derecha, 100, 10 y 1 cuando el controlador está orientado como se muestra en Figura 1 . En la siguiente figura, los interruptores están ajustados en 1 2 3, lo que designa la dirección de dispositivo del controlador como 123.
La dirección del dispositivo debe coincidir con la dirección del dispositivo definida en la herramienta de configuración del controlador (CCT) en .
Para definir las direcciones de dispositivos en los controladores, complete los siguientes pasos:
- Defina una dirección de dispositivo única y secuencial para cada uno de los dispositivos conectados en el bus FC o SA, empezando por la dirección de dispositivo 4.
- Para garantizar el mejor rendimiento del bus, defina direcciones de dispositivo secuenciales sin espacios en el rango de direcciones de dispositivos (4, 5, 6, 7, 8, 9, etc.). No es necesario que los dispositivos estén conectados físicamente en el bus en su orden numérico de dirección de dispositivo.
- Escriba la dirección de cada dispositivo del controlador en la etiqueta blanca situada debajo del bloque de interruptores giratorios de dirección de dispositivo en la cubierta del controlador.
Para obtener más información sobre las direcciones de dispositivos del controlador y cómo configurarlas en los buses MS/TP, consulte el boletín MS/TP Communications Bus Technical Bulletin (LIT-12011034) .