|
Características físicas: descripción y referencias |
|
|---|---|
|
1 |
Bloque de terminales de alimentación: Terminales grises. Consulte Bloque de terminales de alimentación. |
|
2 |
Conmutadores giratorios: CVM: Direccionamiento decimal. Consulte Configuración de la dirección del dispositivo en los modelos CVM. CVE: Número de controlador. Consulte Ajuste del número de controlador en los modelos CVE |
|
3 |
Bloque de terminales de salida binaria (BO): Terminales negros. Consulte Tabla 1. |
|
4 |
Bloque de terminales de salida configurable (CO): Terminales negros. Consulte Tabla 1. |
|
5 |
Racor de doble puerto. |
|
6 |
Botón para Forzar modo manual. Consulte Montaje. |
|
7 |
Perno del acoplador |
|
8 |
Acoplador del controlador. Consulte Montaje. |
|
9 |
Puerto host tipo A de bus serie universal (USB) 2.0 Nota: La función USB no es compatible actualmente. |
|
10 |
Bloque de terminales de entradas universales (UI): Terminales blancos. Consulte Tabla 1. |
|
11 |
Bloque de terminales del bus de sensor/actuador (SA): Terminal naranja. Consulte Bloque de terminales del bloque de terminales del bus SA . |
|
12 (Solo CVM) |
Bloque de terminales del bus de controladores de campo (FC): Terminal azul; también se puede utilizar para las conexiones N2, consulte Bloque de terminales del bus FC (o protocolo N2 según sea necesario) en controladores CVM. |
|
13 (Solo CVM) |
Interruptor de final de línea (EOL). Consulte Configuración del interruptor de final de línea (EOL). |
|
14 |
Puerto del sensor (bus SA): Conector modular RJ-12 de 6 clavijas. Consulte Puerto del sensor (bus SA). |
|
15 (Solo CVM) |
Puerto de bus FC: Conector modular RJ-12 de 6 clavijas. Consulte Puerto de bus FC en los modelos CVM. |
|
16 |
Espaciador antirrotación y tornillo. |
|
17 |
Indicadores de estado de los LED. Consulte Tabla de LEDs. |
|
18 |
Puertos Ethernet ETH-1 y ETH-2. Consulte Topología de red Ethernet BACnet/SC o BACnet/IP para controladores CVE |
Las siguientes figuras muestran las características físicas de los controladores CVM/CVE y la tabla que las acompaña facilita la descripción de dichas características físicas y una referencia para obtener más información si fuera preciso.
Figura 1. Características físicas de CVM03050

Figura 2. Características físicas de CVE03050