Los controladores CVE pueden conectarse a una red de automatización de edificios BACnet/SC o BACnet/IP de múltiples maneras: como dispositivos conectados en cadena, como parte de una red en estrella (también llamada red doméstica) o como parte de una red en anillo.
Para conectar en cadena los controladores CVE , conecte los controladores al supervisor del bus en cadena con el cable Ethernet que se conecta al CVE en el puerto ETH-1 o ETH-2 , y que se conecta al siguiente dispositivo desde el otro puerto. Las ventajas de las redes en cadena son que requieren menos cableado físico y que se pueden añadir fácilmente nuevos dispositivos a la red.
En una red en estrella, cada controlador CVE se conecta a través del cable Ethernet directamente a un interruptor principal. Esta configuración reduce la posibilidad de fallos en la red, pero requiere más cableado para su instalación.
Una red en anillo es una cadena de controladores virtualmente cerrada por un componente de software en un interruptor Ethernet. No todos los interruptores admiten la topología de anillo. El controlador de doble puerto de Johnson Controls es compatible con el protocolo de redundancia de medios (MRP). Con MRP, un anillo de dispositivos Ethernet puede superar cualquiera único fallo de comunicación, con un tiempo de recuperación más rápido que una arquitectura sin anillo (en cadena o en estrella).
Para obtener más información sobre topologías de red para controladores Metasys BACnet/SC o BACnet/IP, consulte el boletín Metasys IP Networks for BACnet/IP Controllers Configuration Technical Bulletin (LIT-12012458).