Solución de problemas de los controladores de equipos - Metasys - M4-CVM03050 - Field Device - M4-CVM VAV Box Controller

Guía de instalación de los controladores de caja VAV M4-CVM

Product
Variable Air Volume > Variable Air Volume Box Controls > M4-CVM VAV Box Controller
Document type
Installation Guide
Document revision
C
Version
Revision date
2021-05-26
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-01590

Tabla 1 proporciona información del indicador de estado del LED con objeto de solucionar problemas del controlador CVM03050. Solución de problemas generales proporciona información adicional para la solución de posibles problemas.

Nota: Si se producen cortocircuitos en la fuente de alimentación de 24 VCA que provoquen la activación de dispositivos de protección como interruptores o fusibles, asegúrese de que las conexiones eléctricas del MCV no estén invertidas. La causa más común de este problema es cuando se invierte la alimentación de 24 VCA en el CVM pero no se invierte en un dispositivo secundario conectado.