Validación del cableado de entrada y salida - Metasys - M4-CVM03050 - Field Device - M4-CVM VAV Box Controller

Guía de instalación de los controladores de caja VAV M4-CVM

Product
Variable Air Volume > Variable Air Volume Box Controls > M4-CVM VAV Box Controller
Document revision
C
Version
Revision date
2021-05-26
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-01590

Los controladores CVM se envían con una aplicación de ajuste de frío o calor cargada por defecto. Puede utilizar esta aplicación por defecto para realizar la verificación del cableado utilizando la puerta de enlace MAP o la pantalla del controlador local MS-DIS1710-0.

Para realizar la validación del cableado, asegúrese de poner los interruptores giratorios en la dirección deseada y cablear los terminales de entrada y salida. Suministre energía al controlador CVM. El LED de fallo se comporta igual que durante la carga normal de la aplicación. Cuando el LED de fallo se apaga, conecte el dispositivo con una puerta de enlace MAP o una pantalla local MS-DIS1710-0 para ver los puntos del controlador.