Archivo del paquete de firmware - Metasys - M4-CVM03050 - Field Device - M4-CVM VAV Box Controller

Guía de instalación de los controladores de caja VAV M4-CVM

Product
Variable Air Volume > Variable Air Volume Box Controls > M4-CVM VAV Box Controller
Document revision
C
Version
Revision date
2021-05-26
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-01590

Los archivos del paquete de firmware del controlador de equipos MS- FCP-0 son necesarios para que la herramienta CCT configure y ponga en marcha los controladores. Los archivos del paquete de firmware también permiten actualizar un controlador existente a la última versión de firmware disponible para ese controlador.

A partir de la versión 13 de la CCT, los archivos del paquete de firmware se pueden pedir por separado; no se incluyen con la herramienta CCT. Se obtienen en el sitio el portal de licencias de software de Metasys y se cargan y licencian en el equipo/servidor que ejecuta la CCT.

Para obtener información adicional sobre los archivos del paquete de firmware, consulte las instrucciones CCT Installation Instructions (LIT-12011259).