Puesta en servicio de los controladores de equipos - Metasys - M4-CVM03050 - Field Device - M4-CVM VAV Box Controller

Guía de instalación de los controladores de caja VAV M4-CVM

Product
Variable Air Volume > Variable Air Volume Box Controls > M4-CVM VAV Box Controller
Document revision
C
Version
Revision date
2021-05-26
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-01590

Para poner en marcha el controlador CVM03050, utilice el siguiente procedimiento:

  1. Con la aplicación deseada cargada en el controlador, ponga en marcha la caja VAV. Consulte Controller Tool Help (LIT-12011147).
  2. Realice el equilibrado del flujo de aire en la caja VAV. Consulte el boletín VAV Balancing Tool Technical Bulletin (LIT-12011087) .
  3. Realice los procedimientos de comprobación de la puesta en servicio. Consulte Controller Tool Help (LIT-12011147).

Los controladores de equipos MS/TP se ponen en marcha con el software CCT utilizando la puerta de enlace MAP, un dongle inalámbrico ZFR o en modo de paso. Cuando el controlador está configurado para utilizar el protocolo N2, debe utilizar la puerta de enlace MAP en el bus SA. Las conexiones inalámbricas no son compatibles con el modo N2. Estas opciones de conexión requieren hardware adicional que se indica en Tabla 2.