Configuración del interruptor de final de línea (EOL) - Metasys - M4-CVM03050 - Field Device - M4-CVM VAV Box Controller

Guía de instalación de los controladores de caja VAV M4-CVM

Product
Variable Air Volume > Variable Air Volume Box Controls > M4-CVM VAV Box Controller
Document type
Installation Guide
Document revision
C
Version
Revision date
2021-05-26
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-01590

Cada controlador CVM tiene un interruptor EOL que, cuando se ajusta en posición ON (arriba), establece el CVM controlador como un dispositivo de terminación en el bus. Consulte Características físicas para conocer la ubicación del interruptor EOL. La posición por defecto del interruptor EOL es OFF (abajo).

Figura 1. Posiciones del interruptor de fin de línea

Para configurar el interruptor EOL en un controlador CVM, complete los siguientes pasos:

  1. Determine la ubicación física del controlador en el bus FC.
  2. Determine si el controlador debe configurarse como dispositivo de terminación en el bus.
    Nota: Para obtener información detallada sobre las reglas de terminación EOL y los ajustes del interruptor EOL en los buses FC, consulte el boletín MSTP Communications Bus Technical Bulletin (LIT-12011034) .
  3. Si el controlador es un dispositivo de terminación en el bus FC, ajuste el interruptor EOL en la posición de encendido ON. Si el controlador no es un dispositivo de terminación en el bus, ajuste el interruptor EOL en la posición de apagado OFF.

Cuando un controlador está conectado a la alimentación con su interruptor EOL en ON, el LED ámbar EOL de la cubierta del controlador se enciende.