Configuración de las direcciones de los dispositivos - Metasys - M4-CVM03050 - Field Device - M4-CVM VAV Box Controller

Guía de instalación de los controladores de caja VAV M4-CVM

Product
Variable Air Volume > Variable Air Volume Box Controls > M4-CVM VAV Box Controller
Document type
Installation Guide
Document revision
C
Version
Revision date
2021-05-26
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-01590

Los controladores de equipos Metasys son dispositivos maestros en buses MS/TP (FC o SA). Antes de operar los controladores en un bus, debe establecer una dirección de dispositivo válida y única para cada controlador en el bus.

La siguiente tabla describe las direcciones válidas de dispositivo de los interruptores giratorios para las aplicaciones de bus de comunicaciones.

Modo comunicación del bus FC Intervalo de direcciones válidas para los dispositivos
Comunicación MS/TP por cable 4–127
Nota: Las direcciones 0-3 están reservadas y no se pueden utilizar en los controladores de equipos.
Comunicación inalámbrica ZigBee 4–127
Nota: Las direcciones 0-3 están reservadas y no se pueden utilizar en los controladores de equipos.
Comunicación N2 1–254
Nota: Las direcciones 0 y 255 están reservadas y no se pueden utilizar en los controladores de equipos.

La dirección del dispositivo es una dirección decimal que se ajusta mediante tres interruptores giratorios situados en la parte superior del controlador. El orden de los números es de izquierda a derecha, desde el bit más significativo (MSB) hasta el bit menos significativo (LSB) con el controlador orientado como se muestra en Figura 1 . En la siguiente figura, los interruptores están ajustados en 1 2 3, lo que designa la dirección de dispositivo del controlador como 123.

Figura 1. Bloque de interruptores giratorios de dirección del dispositivo

La dirección del dispositivo debe coincidir con la dirección del dispositivo definida en la herramienta de configuración del controlador (CCT) en Definir el hardware > Configuración de la red.

Para definir las direcciones de dispositivos en los controladores, complete los siguientes pasos:

  1. Defina una dirección de dispositivo única y secuencial para cada uno de los dispositivos conectados en el bus FC o SA, empezando por la dirección de dispositivo 4.
  2. Para garantizar el mejor rendimiento del bus, defina direcciones de dispositivo secuenciales sin espacios en el rango de direcciones de dispositivos (4, 5, 6, 7, 8, 9, etc.). No es necesario que los dispositivos estén conectados físicamente en el bus en su orden numérico de dirección de dispositivo.
  3. Escriba la dirección de cada dispositivo del controlador en la etiqueta blanca situada debajo del bloque de interruptores giratorios de dirección de dispositivo en la cubierta del controlador.

Para obtener más información sobre las direcciones de dispositivos del controlador y cómo configurarlas en los buses MS/TP, consulte el boletín MS/TP Communications Bus Technical Bulletin (LIT-12011034) .