Configuración de las comunicaciones inalámbricas - Metasys - M4-CVM03050 - Field Device - M4-CVM VAV Box Controller

Guía de instalación de los controladores de caja VAV M4-CVM

Product
Variable Air Volume > Variable Air Volume Box Controls > M4-CVM VAV Box Controller
Document revision
C
Version
Revision date
2021-05-26
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-01590

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Para configurar un controlador y utilizarlo con el sistema de bus de campo inalámbrico de la serie ZFR Pro, complete los siguientes pasos:

Procedimiento

  1. Desconecte la alimentación de 24 VCA del controlador.
  2. Cablee los terminales de entrada/salida y el bus SA.
    Nota: En aplicaciones de red inalámbrica, no conecte ningún cable al bloque de terminales del bus FC. (Conecte el bloque de terminales SA/FC del módulo de expansión a un único bus SA.)
  3. Importante: Antes de encender el controlador CVM, conecte el router del bus de campo inalámbrico ZFR Pro al puerto del bus FC (conector modular RJ-12) de la parte frontal del controlador.
  4. Asegúrese de que los interruptores giratorios del controlador estén ajustados en la dirección correcta del dispositivo. Para conocer más detalles sobre la configuración de la dirección de un dispositivo, consulte Configuración de las direcciones de los dispositivos.
  5. Vuelva a conectar la alimentación de 24 VCA al controlador.

Resultados

Para obtener más información sobre el sistema de bus de campo inalámbrico ZFR Pro, consulte el boletín WRG1830/ ZFR183x Pro Series Wireless Field Bus System Technical Bulletin (LIT-12013553).