Configuración de una aplicación precargada - Metasys - M4-CVM03050 - Field Device - M4-CVM VAV Box Controller

Guía de instalación de los controladores de caja VAV M4-CVM

Product
Variable Air Volume > Variable Air Volume Box Controls > M4-CVM VAV Box Controller
Document type
Installation Guide
Document revision
C
Version
Revision date
2021-05-26
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-01590

Puede configurar un controlador CVM para utilizar una de las 14 aplicaciones precargadas empleando la versión 5.1 o posteriores de la puerta de enlace MAP. Consulte en Tabla 1 la lista de aplicaciones precargadas. Los controladores CVM se envían con al aplicación de solo refrigeración que ajusta frío o calor configurada de manera predeterminada. Para obtener instrucciones sobre cómo configurar una aplicación precargada utilizando la puerta de enlace MAP, consulte el vídeo de formación de uLearn Setting a CVM Preloaded Application using the MAP

Tabla 1. Aplicaciones estándar precargadas de CVM
Nombre de aplicación Descripción
Solo Enfriamiento Ajuste F/C Solo refrigeración de un ducto, con ajuste de frío/calor
Solo Enfriamiento Punto de Ajuste Solo refrigeración de un ducto, con ajuste del punto de consigna
Recalefacción AC Incremental ajuste F/C Recalefacción de agua caliente incremental de un ducto, ajuste de frío/calor
Recalefacción AC Punto de Ajuste Recalentamiento de agua caliente incremental de un ducto, ajuste del punto de consigna
Recalefacción Elec 3 Etapas Ajuste F/C Recalefacción eléctrica por etapas de un ducto, 3 etapas, ajuste de frío/calor
Recalefacción Elec 3 etapas Ventilador en Serie Ajuste F/C Recalefacción eléctrica por etapas de un ducto, 3 etapas, ventilador en serie de una velocidad, ajuste de frío/calor
Recalefacción Elec 3 etapas Ventilador en Serie Punto de Ajuste Recalentamiento eléctrico por etapas de un ducto, 3 etapas, ventilador en serie de una velocidad, ajuste del punto de consigna
Recalefacción Elec 3 Etapas Ventilador en Paralelo Ajuste F/C Recalefacción eléctrica por etapas de un ducto, 3 etapas, ventilador paralelo, ajuste de frío/calor
Recalefacción Elec 3 Etapas Ventilador en Paralelo Punto de Ajuste Recalentamiento eléctrico por etapas de un ducto, 3 etapas, ventilador paralelo de una velocidad, ajuste del punto de consigna
Recalefacción AC Incremental Ventilador en Serie Ajuste F/C Recalentamiento de agua caliente incremental de un ducto, ventilador en serie de una velocidad, ajuste de calor/frío
Recalefacción AC Incremental Ventilador en Paralelo Ajuste F/C Recalentamiento de agua caliente incremental de un ducto, ventilador paralelo, ajuste de calor/frío
Recalefacción Elec SCR Ajuste F/C Válvula de calentamiento proporcional/recalentamiento eléctrico de SCR de un ducto, ajuste de frío/calor
Recalefacción Eléctrica SCR Ventilador en Serie Ajuste F/C Válvula de calentamiento proporcional/recalefacción eléctrica de SCR de un ducto, ventilador en serie de una velocidad, ajuste de frio/calor
Recalefacción Eléctrica SCR Ventilador Paralelo Ajuste F/C Válvula de calentamiento proporcional/recalentamiento eléctrico de SCR de un ducto, ventilador paralelo, ajuste de frío/calor
Nota: Todas las aplicaciones utilizan la unidad de medida imperial.
Nota: Las aplicaciones de ajuste de frío/calor también admiten solo el sensor.
Nota: El NS8000 es compatible con estas aplicaciones cuando se utiliza como sensor de red.