Directrices, funciones, valores nominales y requisitos de cableado de los terminales - Metasys - M4-CVM03050 - Field Device - M4-CVM VAV Box Controller

Guía de instalación de los controladores de caja VAV M4-CVM

Product
Variable Air Volume > Variable Air Volume Box Controls > M4-CVM VAV Box Controller
Document revision
C
Version
Revision date
2021-05-26
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-01590

Esta sección proporciona más directrices sobre el cableado de entrada y salida, la longitud máxima de los cables en función de la corriente de carga y el cableado del bus SA y de la alimentación.

Para obtener información sobre el desmontaje de un bloque de terminales del controlador, consulte Extracción de un bloque de terminales.