Bloques de terminales de entrada y salida - Metasys - M4-CVM03050 - Field Device - M4-CVM VAV Box Controller

Guía de instalación de los controladores de caja VAV M4-CVM

Product
Variable Air Volume > Variable Air Volume Box Controls > M4-CVM VAV Box Controller
Document revision
C
Version
Revision date
2021-05-26
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-01590

Los modelos CVM tienen bloques de terminales de entrada y salida extraíbles. Los terminales de entrada están situados en el lateral del CVM, cerca de los bloques de terminales FC y SA. Los bloques de terminales de salida se encuentran en el lateral del controlador, cerca de la fuente de alimentación. Para obtener información sobre el desmontaje de un bloque de terminales, consulte Extracción de un bloque de terminales. Para obtener más información sobre las funciones, requisitos y valores nominales del terminal de entrada y salida, consulte Tabla 1.